工具/软件:Starterware
我正在测试 Norman 的代码、以便将文件写入 LCDK C6748上的 SD 卡。
通过在 disk_write 内添加一个延迟、我可以将文件写入 SD 卡、但不知道在没有该延迟的情况下是什么导致代码失败的? 有人能告诉我 这方面的可证明原因是什么?
没有延迟、我可以创建文件、但无法将任何数据写入文件、只需在控制台上观察到 FR_RW_ERROR 消息。
此外、我想使用长文件名。 但是、我看 不到 FATFS R0.04b 支持任何 LFN。 您是否碰巧 对此进行了任何更新?
对于 SDCardPresence 检测、我是否只 需要 将相应的引脚设置为输入并读取该值?
最后一个问题是、如果我想使用 FAT32、我需要处理哪些事项?