This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:具有 EDMA 的 PCIe 出站有效载荷大小

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573926/tms320c6678-pcie-outbound-payload-size-with-edma

器件型号:TMS320C6678
对于 PCIe 出站传输、如果将 EDMA3 c0与 TC0或 TC1一起使用、则 TLP 中的数据有效载荷为64字节、不等于 EDMA 传输控制器(TC)的数据突发大小(DBS)、如果将 EDMA3 CC1与 TC0一起使用、 TLP 中的数据有效载荷为128字节、等于 EDMA 传输控制器(TC)的数据突发大小(DBS)。
使用 EDMA3 c0时、为什么数据有效载荷是64字节、不等于 DBS?
此致、
Daisuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCIe 最大出站传输大小为128字节、受 EDMA CC/TC 限制。 来自 C6678数据表:

      

    cC0 TC0/TC1 DBS=128字节、因此如果您将 PCIe 与 cC0 TC0或 cC0 TC1配合使用、则可以使 DBS=128字节、即 PCIe 出站有效载荷大小为128字节。 '对于 PCIe 出站传输、如果将 EDMA3 c0与 TC0或 TC1一起使用、TLP 中的数据有效载荷为64字节、不等于 EDMA 传输控制器(TC)的数据突发大小(DBS)、"=== >您是如何得出结论/观察到这一点的?

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢你的答复。 很抱歉我迟到了。

    此致、

    Daisuke