This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3268:内核2.6.37的 AIC3268驱动程序

Guru**** 2584695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3268, AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571540/linux-tlv320aic3268-driver-for-aic3268-for-kernel-2-6-37

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107AM1808

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TLV320AIC3107音频编解码器与 DaVinci-PSP-SDK-03.21.00.04搭配使用、其内核版本为  2.6.37.

我们希望更新音频编解码器 TLV320AIC3268、但我无法在2.6.37内核中找到 aic3268的驱动程序。  

请做不必要的事。

此致、

--罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的硬件平台是什么?
    请查看此主题:
    e2e.ti.com/.../498443

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还建议您在我们的音频转换器论坛中提问:
    e2e.ti.com/.../64

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    非常感谢您对此提供的支持和帮助。

    我们找到了以下驱动程序:

    gitorious.org/.../2a6df0d6bb1c270aba57018fad5d3cde221e4d4

    该驱动器是合适的。 但是、它应该在 Linux SDK (2.6.37)上编译。 根据您的经验、是否可以修改此驱动程序以在 Linux SDK 2.6.37上编译? 您能帮助我们根据上面的链接获取正确的驱动程序吗?

    感谢您在这方面的帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、


    我们使用的是基于 AM1808的定制板。

    我们使用的是 Davinci-PSP-SDK-03.21.00.04 (SDK)、其内核版本为2.6.37

    您发送的参考驱动程序链接是否支持 DaVincio-PSP-SDK-03.21.00.04和2.6.37版本?


    此致、

    --罗纳克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到 AIC326x ASOC 驱动程序被移植到2.6.35内核。 应该可以在内核2.6.37上移植。
    可能需要进行一些更改。

    不幸的是、我不知道这种变化。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    感谢您分享信息。  

    我已经完成了 git 修补程序(在上面的这篇文章中提供)、并将所有需要的文件移植到我们的现有内核- 2.6.37。

    但是、看起来提供的补丁链接适用于 Linux 版本(3.xx)。  git 修补程序的链接,我参考的位置是- https://gitorious.org/ti-codecs/ti-codecs/commit/2a6df0d6bb1c270aba57018fad5d3cde221e4d4?p=ti-codecs:ti-codecs.git;a=tree;hb=a572489a5ffdf7bc146f0552852d9b7f3dcfe8dd (请参阅内核版本的 Makefile)

    您能否为音频编解码器 TLV320AIC326x 驱动程序提供内核修补程序的参考,该驱动程序可与 Linux 内核版本2.6.xx 一起使用?

    请注意、我们的定制电路板基于 AM1808。

    谢谢、

    Krinali Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此链接:
    gitorious.org/.../2a6df0d6bb1c270aba57018fad5d3cde221e4d4

    BR
    玛格丽塔