主题中讨论的其他器件:TPS65217、
工具/软件:Linux
您好!
我们有基于 AM3351 ZCE 封装的定制板、 我们使用的是具有 4.1 Linux 内核的 Processor SDK 03.00.00.04。 为了降低功耗、我们需要进行频率/电压调节。 我们有两种状态、一种是播放模式、另一种是空闲模式。 在回放模式下、我们希望处理器频率为95MHz、VDD 内核电压为0.95V、其中仅通过编解码器播放音频。 在空闲模式下、CPU 应以95MHz 运行、VDD 内核电压设置为 1.15V。 此频率/电压调节将由我们的应用处理。
1.它是进行此频率/电压调节的正确方法吗?
2.内核启动后、我们是否可以动态更改 VDD 内核电压的 PMIC (TPS65217)设置。
3. 下面的链接还指出 ZCE 封装 EMIF 不支持频率/电压调节。 如果我们如上所述进行频率/电压调节、它会影响 EMIF 吗?
此致、
曼诺伊