This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:VIP 澄清

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583229/am5728-vip-clarification

器件型号:AM5728

在介绍 AM572x 技术参考手册“AM572x SitaraTm处理器器件版本2.0,1.1”的“9.1 VIP 概述”部分时,我会看到以下句子。 您能不能帮助我了解下一行中"时钟独立输入通道"的含义。

每个视频端口 A 可作为具有时钟独立输入通道(具有交错或分离式 Y/C 数据输入)的端口运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Y/C 视频信号传输嵌入的水平和垂直同步脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着亮度(Y)通道和色度(C)通道将具有各自的同步脉冲、这些脉冲嵌入在每个通道(亮度和色度)中。