This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:将 MLO 和 BlinkLED 组合在一起以从 SD 卡引导 BBB

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576087/starterware-mlo-and-blinkled-put-together-to-boot-bbb-from-sd-card

工具/软件:Starterware

您好!

使用 CCSV6和 StarterWare 示例(如 gpioBlinkLED)可生成二进制文件。 MLO 文件位于 C:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\binary\armv7a\cgt_ccs\AM335x\Beaglebone\bootloader\Release_MMCC\MLO 中

如何将这两个文件放在一起并从 SD 卡引导 BBB。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    我使用的是 BeagleBone Black。 文件 gpioLEDBlink.bin 是编译 gpioLEDBlink.c 的结果 文件 MLO 是 StarterWare.....的一部分 /beaglebone/bootloader/Release_MMCSD/MLO.

    我是否应该在不 进行任何转换的情况下将这两个文件复制到 SD 的引导扇区、然后启动 BBB 板。?

    谢谢

    -Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    格式化磁盘后,您必须在( processors.wiki.ti.com/.../AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing )中执行以下步骤。

    6。 格式化完成后、卡已准备好填充所需的文件。
    7.转换后的引导加载程序二进制映像(随 TI 映像头一起添加的引导加载程序二进制映像(bootloader 二进制映像(boot.bin))必须从"boot_ti.bin"重命名为"MLO"。 boot_ti.bin 是通过在 MMC/SD 引导模式下构建引导加载程序来创建的。
    同样、转换后的应用程序二进制映像必须从" ti.bin"
    9.将引导加载程序映像"MLO"和应用程序映像"app"复制到 SD 卡。
    10.安全弹出/从主机卸下插卡,拔下读卡器,卸下 SD 卡。 SD 卡已准备好在 AM335x 目标上使用。


    :::::::::
    首先复制 MLO 文件,然后复制 app (重命名文件)。


    Fabio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fabio、

    当我返回 BBB 工作时 、我将尝试您的建议。