This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:dm8148、JPEG 扩展错误20000

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584124/tms320dm8148-dm8148-jpeg-extended-error-20000

器件型号:TMS320DM8148

大家好、TI 朋友、

我使用 DM8148、IPNC RDK3.8将480p yuv420数据编码为 jpeg。

当输入图像增益较高时、JPEG 编码失败、并显示消息"JPEG Extended error 20000 (JPEG 扩展错误20000)"。

 [m3video ] 52151747:!错误!:ENCLINK::links_m3video/IVA_enc/enclink_jpeg。c:[193]:::内部错误:-1
 [m3video ] ALGPROCESS 失败
 [m3video ] JPEG 扩展错误20000
 [m3video ] 52151747:警告
 [m3video ] ENCLINK:Enclink_JPEGEncodeFrame.Status[-1]中出现错误
 [m3video ] 52151747:警告
 [m3video ] ENC:IVAHDID:0 ENCLINK:EncLink_SubmitBatch .Status[-1]中出现错误

我已经在 REL.500.V.MJPEG.E.IVAHD01.00.04.00\500.V.MJPEG.IVAHD.01.00\IVAHD_001\docs 下检查了 MJPEG_Encoder_HDVICP2_UserGuide.pdf

得到了以下结果

17.
IJPEGVENC_ERR_INVALID_MBOX_MESSAGE
接收到无效的邮箱消息
只有当从 HDVICP2到媒体控制器的邮箱消息数量超过(232 - 1)时、才会发生此错误。

我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试将 JPEG 编码器升级到 最新版本01.00.17.00? 如果最新版本的问题仍然存在、您能否提供更多详细信息、以便我可以尝试在我的一侧重现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复。
    尝试最新的 JPG 编码器版本(01.00.17.00)后、我们仍然遇到问题。
    我的条件是编码 h264 (D1、384kbps、30fps)、h263 (4CIF、512kbps、30fps)、jpeg (D1、 5fps)。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    我希望您已做出必要的更改、以支持具有 RDK 3.8的 DM8148中的三重流(因为 RDK 支持 DM38x/DM8127)。

    请提供 H264、H263和 JPEG 的完整编解码器参数。