主题中讨论的其他器件:AM5718、 AM5728、 AM5726
你(们)好
在手册"AM571x 工业开发套件(IDK)评估模块(EVM)硬件用户指南(SPRUI97).pdf"中
提供了一种配置、可使用六个以太网端口(四个来自 PRU 模块、两个来自千兆位以太网交换机)。
当我尝试在 Pinux 工具(实际的可能版本4.0.1483)中设置此配置时、我始终会遇到引脚冲突。
我只能管理四个 PRU 以太网端口、交换机没有以太网端口、或者只有两个 PRU 以太网端口
强制使用千兆位交换机时(如果我使用 RGMII、RMII 或 MII 配置、则不需要任何问题)。
我已经针对 AM5718和 AM5728处理器进行了此类尝试。
这是 PinMux 故障还是无法同时使用所有六个以太网端口? (在这种情况下、IDK 用户指南会错误)。
此致、
Markus