工具/软件:Linux
您好!
我目前正在将 AR8035 GigE phy 与 AM335x 配合使用并使用内核 v4.4。 网络通信工作正常、但我注意到、通过 iperf 测试、我没有接近广告速度 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x-PSP_04.06.00.08_Features_and_Performance_Guide#Ethernet_Driver
事实上、我的问题基本上与这个问题相同: https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/441787
使用较旧的内核(3.2)、我可以达到公布的速度、因此硬件显然是可以的。
是否有关于如何解决此问题的建议?
谢谢!
基思
更新:
以下是指向新 SDK 性能的链接(同样、与该性能或上一个性能不接近):
processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
速度@ 4.4:86Mb/s 向上、156Mb/s 向下
速度@ 3.2:198Mb/s 向上、276Mb/s 向下