This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:改进 PCIe 眼图

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583154/linux-am5728-improving-pcie-eye-diagram

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

我将测量 PCIe Gen2的眼图。
但结果是失败的。 (见附件)
如何改善眼图?
请给我一些建议。
谢谢。

PCIe Gen2命令:

e2e.ti.com/.../PCIe_5F00_Gen2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下您的 PCIe 拓扑吗?

    乍一看、这些故障看起来与 PCB 布局相关。 请确保您的设计符合高速布局指南(SPRAAR7)中规定的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如下所示、从 TX 连接100nF 电容器后的 CPU 输出、Rx NO、然后通过 Q7金手指到达载板 PCIe 插槽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了时间。。。我正在检查正在处理此问题的应用程序。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、似乎还有另一篇文章、应用程序团队正在回复此邮件: e2e.ti.com/.../2163778