This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:用于 Linux +BIOS 的配置

Guru**** 2595260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577804/tda2e-config-for-linux-bios

器件型号:TDA2E

大家好、

我们将使用 VISION_SDK_02_12_00_00。 我们计划使用 Linux (A15)+ BIOS。

在 vision_sdk/configs/tda2ex_evm_linux_all/cfg.mk 中

IPU_PRIMARY_CORE=ipu2

IPU_secondary 核心=ipu1_0

为什么选择主内核 ipu2?

在构建系统指南中提到

- Linux+BIOS 模式、
IPU_PRIMARY_CORE=ipu2
IPU_secondary 核心=ipu1_0

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    如果您执行以下操作会发生什么情况:

    PROC_IPU1_0_include=是
    PROC_IPU1_1_INCLUDE=否
    PROC_IPU2_INCLUDE=否

    IPU_PRIMARY_CORE=ipu1_0
    IPU_secondary 核心=ipu2

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    在 VISION_SDK_02_12_00_DOCS_ONLY / docs/Linux/*指南中、用于 VIP、VPE、DSS 的 IPU2
    IPU_PRIMARY_CORE=ipu2 for Linux+BIOS?

    在 Linux + BIOS 案例中、VIP VPE DSS 使用的内核是什么?

    IPU_PRIMARY_CORE=ipu1_0
    IPU_secondary 核心=ipu2

    我在上面尝试过、但 IPU 附件失败。

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    将 IPU2用于 VIP、DSS、VPE 的决策是 TI 的内部调整。
    您是否在做出 Yordan 建议的所有更改后尝试过、即
    PROC_IPU1_0_include=是
    PROC_IPU1_1_INCLUDE=否
    PROC_IPU2_INCLUDE=否
    IPU_PRIMARY_CORE=ipu1_0
    IPU_secondary 核心=ipu2

    没有使用 IPU2有什么特殊原因吗? 我们希望您使用 IPU2、因为这是经过验证的配置。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    TDA2ex TRM 指出、IPU2仅用于 IVA-HD (编码/解码)

    我们是否也可以使用相同的 IPU2来捕获 VIP?


    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    此说明来自传统器件。
    您可以使用任何 IPU 进行 VIP 捕获。
    我将提交事件以纠正 TRM。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我已将 TRM 事件 DRA7xx-TRMINC00785归档、以纠正此问题。
    请标记此主题的已批准答案、以便主持人可以将其关闭。 谢谢。

    此致、
    Rishabh