This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:OPP 用法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573178/am5728-opp-usage

器件型号:AM5728

您好!

我对如何对 AM5728使用 OPP 有疑问。

Q1:能否将 VDD_MPU 用作 OPP_NOM、将 VDD_DSP 用作 OPP_HIGH?

Q2:如果 Q1是可行的、则表5-3 POH 中应用了哪一个?


此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将要求 TRM 团队进行澄清。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看 AM5728数据手册的第5.5节"运行性能点"。 它描述了器件中的 OPP 用法。 表5-7. 电压域运行性能点显示实现每个器件操作所需的电压。 请特别注意下表中的注(5):
    (5) AVS 电压取决于器件、电压域和 OPP。 它们必须从中读取
    STD_FUSE_OPP。 有关 STD_FUSE_OPP 寄存器地址的信息、请参阅 TRM 的控制模块部分。 。
    对于每个所需的 OPP、应在以下范围内调节电源:
    –MPU 的 OPP_NOM:0.85V–1.15V
    –芯片和其他产品的 OPP_NOM:0.85V - 1.15V
    –OPP_OD:0.885V - 1.15V
    –OPP_HIGH:0.95V - 1.25V
    AVS 电压将处于上述指定范围内。

    对于所有可用的运算、VDD_CORE、VDD_MPU、VDD_ivahd、VDD_dspeve 和 VDD_GPU 需要 AVS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢你的答复。

    我知道我可以为每个电压域使用不同的 OPP。
    如果有任何域正在使用 OPP_HIGH、POH 是否应应用 OPP_HIGH 的条件? 因此、我想澄清一下上面的问题2。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对延迟答复表示歉意。

    [引用]如果有任何域使用 OPP_HIGH、POH 是否应应用 OPP_HIGH 的条件?[/quot]
    是的、我的理解是一样的。 如果 OPP = OPP_HIGH、则 POH=65k。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    如果客户不打算使用不同的运算、是否需要 AVS?  计划在100%的时间内以全速运行。

    谢谢。
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    对迟交的答复表示歉意。

    如果您计划仅使用一个固定操作、我认为您应该设法在没有 AVS 的情况下运行您的电路板。 但是、这将增加您的功耗并降低器件 POH。

    此致、
    Yordan