This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6655:LAPACK C6655

Guru**** 2593970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585002/compiler-tms320c6655-lapack-c6655

器件型号:TMS320C6655

工具/软件:TI C/C++编译器

C6655平台上使用 LINALG 或任何其他 BLAS 和 LAPACK 是否有任何成功?  预编译还是从源代码编译?  在开发的这一阶段、高度优化的版本并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    循环使用 RTOS 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有用于 C6655平台的预构建 LINALG、但您可以参阅更新的 wiki 进行构建: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linear_Algebra_Library

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    移植看起来相当复杂、因此我认为我们不会在不久的将来尝试移植。

    现在、我们将解决非 LAPACK 解决方案、在 本例中可能是 Eigen lib。