This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在 IVAHD h264dec 01_00_00_05中构建示例代码失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573748/tms320dm8168-failed-to-build-the-sample-code-in-ivahd-h264dec-01_00_00_05

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我的客户在 IVAHD h264dec 01_00_00_05中遇到了解码挂起问题。 我想在编解码器包中构建示例代码来重现问题、但失败了。 请查找随附的构建日志。您可以帮助吗?e2e.ti.com/.../0676.error_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我建议您使用 IVAHD h264解码器版本"ivahd_h264vdec 02_00_21_00_product"的最新版本软件包。 如果仍然看到问题、请共享 makefile。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、

    我想仔细检查一下 v1.00.05 h264dec 的 TI 示例代码是否可以重现问题。 请提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否仍然存在?

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj、

    我在 v1.00.05中创建示例代码失败、但我可以在 v1.00.00.06中构建示例。 因此您可以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    cd ivahd_h264dec 01_00_00_05_products\packages/ti\sdo_codecs\h264dec \apps\Client\build\TestAppOmap4
    创建3个目录:
    地图
    不好
    3.输出

    然后:
    gmake -s -k clean
    gmake -s -k deps
    gmake -s -k all

    这将构建示例测试应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    如果问题得到解决、我们是否可以关闭该主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、

    我可以关闭它、但在1.00.00.05版本上仍然失败、在1.00.00.06版本上我可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。