This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320DM6435:可以打开驱动程序

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583650/rtos-tms320dm6435-can-open-driver

器件型号:TMS320DM6435

工具/软件:TI-RTOS

发件人字段:

客户正在为    达芬奇 DM6435寻找 DSPBIOS 中的 CAN 打开驱动程序???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户还想知道、如果我们没有第三方、我们是否可以推荐它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚升级...很抱歉耽误了时间...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗格里奥,卡洛
    很抱歉、这是一款非常旧的器件、我们对此没有任何推荐的解决方案或3P 建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mukul。
    如果我们的3个人中有一个想要回复或者来自社区的人想要推荐...、我将打开此帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、Carlo
    有人指出、我们在产品文件夹中列出了 DM816x 系列的多个3P
    www.ti.com/.../TMS320DM8168

    这些3P 可能更熟悉 DM 类器件和传统软件(包括 DSPBIOS)-因此请查看您的客户是否希望联系列出的联系人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、
    谢谢、关闭这个。