请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好、先生、
如 IPNC RDK 中 DM368的产品数据表中所定义、端到端延迟定义小于150ms。 但该延迟是在不使用反交错的情况下定义的。
如果我们使用反交错、延迟会是多少?
使用 IPNC RDK v5.1.2与使用 IPNC RDK v5.1.0进行反交错功能相比有何区别?
谢谢、
Amit Soni
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
如 IPNC RDK 中 DM368的产品数据表中所定义、端到端延迟定义小于150ms。 但该延迟是在不使用反交错的情况下定义的。
如果我们使用反交错、延迟会是多少?
使用 IPNC RDK v5.1.2与使用 IPNC RDK v5.1.0进行反交错功能相比有何区别?
谢谢、
Amit Soni
Amit、您好!
[报价用户="Amit Soni"]如果使用反交错,延迟会是多少?请参阅 DEI 数据表以了解其性能。 数据表将为@./install_dir/collateral/de-interlacer/
[引用 USER="Amit Soni"]使用 IPNC RDK v1.2与使用 IPNC RDK v5.1 0进行反隔行功能时有何区别?对于反交错功能,两个版本都没有区别。
Amit、您好!
5.1.2不是正式版本。 请等待 TI 正式发布 GAED 版本。 直到那时、建议使用5.1.0
主要区别在于内核从2.6.3x 升级到4.4。