请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TDA2您好!
从 eMMC 引导 TDA2 EVM。
在文件"uenv-eMMC.txt"中、我必须定义"root"。
但有些事情让我感到困惑。
如果在引导时插入 SD 卡、则将其定义为/dev/mmcblk0、而 eMMC 将定义为/dev/mmcblk1.
如果 在引导时未插入 SD 卡、eMMC 将定义为/dev/mmcblk0.
如果我想从 eMMC 引导是否插入 SD 卡、如何定义"根"?
或者、我可以将 eMMC 固定为/dev/mmcblk0? 以及如何实现它?
谢谢、
蔡文