This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L137:OMAP-L137连接到目标问题

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575256/ccs-omap-l137-omap-l137-connect-to-the-target-problem

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 OMAP-L137浮点入门套件、在尝试使用 SW2 SPI0闪存(0101x) 模式进行连接时、连接到目标时出错。  

我想从 SD 卡启动 Linux (MontaVista)并在 DSP 上加载文件、但我只能使用具有 RS232的 Linux、并在连接到目标时出现 CCS 错误;错误0x80000240/-1180。  

感谢您的任何帮助!

谢谢、此致、

基里尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirill、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirill、

    以下主题可能会有所帮助:
    e2e.ti.com/.../51209

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此设备上、我们不再支持 Monta Vista Linux。 仅当器件和 EVM 于2007年启动时才支持此功能。

    我们建议您使用此处提供的 Linux PSP 软件包:
    processors.wiki.ti.com/.../DaVinci_(ARM9)_PSP_Releases

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有问题。 闪存 DSP 是否可以与 Linux 上的 ARM 并行工作? 我在使用 ARM Linux 时没有找到有关如何刷写 DSP 的任何信息。我认为有必要为此使用 U-boot。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kirill、

    是的、您可以在 DSP 上运行一个示例、以便与 Linux 上的 ARM 并行运行。 有关此实现的示例、请参阅此处的代码。
    processors.wiki.ti.com/.../Boot_Images_for_OMAP-L137


    这在作为 PSP 版本一部分的 u-boot 或 UBL 中默认不实现、但您可以在此器件的串行闪存和引导实用程序中引用 UBL。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、
    根据 processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L137手册、我尝试使用串行闪存实用程序来刷写 DSP  。只有3种类型的闪存、2种用于 UBL、1种用于 NO_UBL、但在所有情况下都使用一个存储器空间- 0x00。 因此、我不必在 DSP 上使用 UBL 并行加载 Linux 和我的程序。 我假设程序应该闪存到另一个存储器空间、但我在串行闪存的实用程序中没有找到这种方法、也许是在从 ARM 端加载 Linux 之后执行的?

    此致、  
    基里尔