This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678EVM 上的 DDR3 (ECC)

Guru**** 2592080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571189/tms320c6678-ddr3-ecc-on-c6678evm

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

根据下面的 C6678 EVM TRM、EVM 上有 DDR3 (ECC)。  但 EVM 上未安装 DDR3 (ECC)。
那么、请允许我澄清为什么没有安装 DDR3 (ECC)?

 o TMDSEVM6678L EVM TRM 版本 2.01 [SPRUH58 MAR12]
   (http://wfcache.advantech.com/support/DSPM-8301E_EVM%20(6678)-3.0/TMDSEVM6678L_Technical_Reference_Manual_2V01_0320.pdf)

   第48页

    * DDR3 – 2.63W;
       
* 5 个 SDRAM  、  通过    DSP 的 ECC 支持64‐位

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J- Breeze、您好!

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、j-Breeze、

    虽然 EVM 旨在支持使用 ECC 存储器、但它未包含在电路板的组装中。 这反映在电路板的原理图和 BOM 中。 除了降低电路板成本、EVM 支持的软件版本不需要 ECC。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢你的答复。 我想再问一个问题。
    EVM 上是否有任何用于检查 DDR3 ECC 内存的示例代码?

    此致、
    J-Breeze。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、j-Breeze、

    我不确定您检查 ECC 内存意味着什么。 有启用 ECC 的示例代码、但我不知道是否有任何测试代码强制错误。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我 的问题是"是否有任何示例代码可在 EVM 上启用 DDR3 ECC 存储器?"。
    请告诉我在哪里可以获得示例代码吗?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您之前告诉过我、有一个启用 ECC 的示例代码。
    我真的需要尽快获得它。  请给我提供代码吗?

    此致、
    J-Breeze