This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:NV12输出以显示/dev/video1或/dev/video2?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574731/tms320dm8148-nv12-output-to-display-dev-video1-or-dev-video2

器件型号:TMS320DM8148

您好!  

  网址为 http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM814X_AM387X_VPSS_Video_Driver_User_Guide 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"DM814X AM387X VPSS 视频驱动程序用户指南"中、有一个表"视频 Deviceo 缓冲器格式"、其中表示/dev/video1或/dev/video2.不支持 NV12

    我们假设这只是意味着电流驱动器不支持它。

    我们有一款基于使用 NV12的 DM8148的产品。  目前、我们将 NV12转换为 YUV 以进行显示、但我们希望通过直接馈送 NV12来加快显示速度。

    您能告诉我们哪个驱动程序以及在哪里查找吗?

    我们使用 EZSDK 5.5.2 + Linux-04.04.00.02 PSP、并具有 TI Overlay 代码。  我们在开发 Linux 驱动程序和修补 M3固件方面拥有丰富的经验。

    谢谢、
    tamo2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="tamo2"]在"DM814X AM387X VPSS 视频驱动程序用户指南"中、有一个"视频 Deviceo 缓冲器格式"表、其中表示/dev/video1或/dev/video2.不支持 NV12

    没错。 /dev/video3支持 NV12。

    [报价用户="tamo2"]您能告诉我们哪个驱动程序和在哪里查找吗?

    让我与更了解这一点的人联系。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有什么更新吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    您是否了解了有关如何将 NV12支持添加到/dev/ideo1和/dev/video2?的任何信息 或者至少需要更改哪个驱动程序?

    谢谢、
    Kim