This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:内核间的任务同步

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577083/am5728-task-synchronization-across-cores

您好!

所有内核 A15 (Linux)、C66x (RTOS)和 M4上都有一个独特的时钟/周期系统计时器、可以提供系统启动后的毫秒/微秒、也可以提供类似的功能、在所有内核上报告相同的时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么都没有? 没有唯一的可访问计时器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仍然没有解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    硬件 RTC 是否可用于您的用途? 或者、您可以为 cortex-M4编写固件、以管理其他 GP 计时器模块之一。  

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计时器开始捕获校准所有内核的节拍。 内核异步引导、定时器可在引导后启动、所有处理器均可根据 Ahmad 的建议看到该定时器。  

    我们 在 Linux 启动期间如何启用计时器14上提供了官方不支持的非常基本的示例。 在 A15引导完成后、用户级程序必须对其进行控制。 没有有关如何在内核上应用计时器的 API 或任何正式文档、该示例只是打开计时器使用的时钟。

    要使用此示例 Linux 器件树修改、需要对用户级工具 devmem2进行修改以演示计时器是否正常工作。 此示例是否对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上需要的是从所有内核访问的 RTC 的1/4000秒精度。 是的、GP 计时器可能可以解决问题。