This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:MMC DMA 传输

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577357/tms320vc5509a-mmc-dma-transfers

器件型号:TMS320VC5509A

是否有  一个显示 DMA 传输到 MMC 卡的示例?  我有手册、即写入/等待、MMCWriteBlock 功能。  但是、启用 DMA 来处理传输的所有尝试都不成功。  非常感谢示例。  论坛建议 CSL_MMCSD_dmaExample、但示例不在下载的文件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、
    "论坛建议 CSL_MMCSD_dmaExample、但示例不在下载的文件中"

    该示例位于 C55x CSL 内、您可以从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载该示例

    C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\mmc_sd\CSL_MMCSD_dmaExample.

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于时间原因、我不得不放弃 DMA 方法。 我在验证命令响应时遇到困难。 它们似乎不正确。 TMS320VC5509A 数据表将 MMCCIDX 地址指示为0x4C1A、函数指示0x4C19。 似乎没有正确的响应、但 MMC 存储器对命令的行为正确。 MMC 模块是否有其他信息或勘误表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    唯一可用的文档是项目页面 www.ti.com/.../technicaldocuments 上的文档
    哪些函数专门指代0x4C19?
    此外、您在 C5509A 上进行开发的任何特定原因是什么? 是否有可能使用一些较新的 C55x 器件、例如 C5535、45或17?

    谢谢。

    Lali