This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:使用 TI-RTOS 创建 HTTP 服务器

Guru**** 2606375 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577081/rtos-ti-rtos-mcu-making-a-http-server-with-ti-rtos

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

请转至 Todd Mullanix、

您好 Todd、

感谢您制作 Power Point "Making a HTTP Server with TI-RTOS (使用 TI-RTOS 创建 HTTP 服务器)"(2016年3月18日)

我在 SD 卡的最后一部分遇到问题。 关于长文件名(LFN)、我似乎找不到幻灯片41中提到的 FFconf.h 文件。  但是、我不想在应用程序中执行 LFN、只需八乘三(8.3)个文件命名即可。  如何进行相应修改?

谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件和版本的 TI-RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的回复。

    我正在使用 EK-TM4C1294XL Launch Pad 板、它使用 TM4C1294NCPDT 芯片。

    我想使用8.3文件命名、因为 这样可以避免长名称许可问题。  但是、我担心长名称到8.3命名问题。  我的 PC 使用长命名。  如果我想在设计项目中使用8.3、这会是个问题吗?  

    我的最终目标是学习设计 Web 可管理控制器器。  

    BTW、我认为我在计算机上找到了 FFconf.h 文件、但尚未尝试。

    此致 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在设备上安装8.3,并使用不是8.3的系统访问它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原始海报最近没有活动、我将关闭此主题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    请保持此主题正在运行。  我被家庭事务所排斥,没有时间参与我的项目,所以我不确定是否会有问题。

    谢谢 George