工具/软件:TI-RTOS
您好!
我已经使用 tm4c1294NCDPT (定制设计板我具有所有协议、如 UART、SSI、CAN、以太网、USB)设计了一个数据记录器板。
我想在此基础上构建 TI-RTOS,从乞讨到结束的过程是什么,请指导我。
请提供启动板的过程。
是他们寻求支持的任何替代方案。(如电话联系)
谢谢
Rajesh.K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我已经使用 tm4c1294NCDPT (定制设计板我具有所有协议、如 UART、SSI、CAN、以太网、USB)设计了一个数据记录器板。
我想在此基础上构建 TI-RTOS,从乞讨到结束的过程是什么,请指导我。
请提供启动板的过程。
是他们寻求支持的任何替代方案。(如电话联系)
谢谢
Rajesh.K
您好、Rajesh、
遗憾的是、没有快捷方式。 以下是我建议您执行的操作:
1.熟悉 BIOS 内核。 下面提供了 BIOS 内核的用户指南和 API 指南 /商品/ /docs 应该有所帮助。
2.为 tm4c1294NCDPT Launchpad (我认为您可以动手操作)加载并运行 Hello 示例:
学习这个示例、这将告诉您一个基于 BIOS 的程序的结构、以及如何构建和运行这个程序。
使用 TIRTOS 时、您需要尽可能使用为 TIRTOS 设计的器件驱动程序。 要熟悉这些驱动程序、请在 CCS 中研究 tm4c1294NCDPT Launchpad 的驱动程序示例:
4.了解如何使用 CCS 将代码(非基于 TIRTOS)加载并运行到您的电路板上。 如果您对此有任何疑问、器件和 CCS 论坛将能够为您提供更好的帮助。
5.修改 Hello World 示例以使用电路板的存储器映射。 您 需要修改链接器命令文件.EK_TM4C129EXL.cmd。 使用 CCS 在电路板上重建、加载和运行它。
6.从步骤3中获取每个相关的驱动程序示例,以在您的电路板上构建、加载和运行,从而确保外设驱动程序正常工作。
7.对于没有基于 TIRTOS 的驱动程序的外设、您必须使用中 driverlib 中的那些外设 \products\TivaWare_C_Series-X.x.x.X\driverlib。 您可能需要更改一些驱动程序代码才能在 TIRTOS 上工作。 如果您对 driverlib 有疑问、tm4c 器件论坛应能为您提供帮助。
完成此操作后、您应该能够在 TIRTOS 上编写自己的程序并使用您感兴趣的外设。
此致、
文森特
您好、Rajesh、
请告诉我们您使用的 CCS 和 TI-RTOS 版本。 只需确认一下、您只需在 TI tm4c1294NCDPT Launchpad (请参阅 www.ti.com/.../ek-tm4c1294xl)上加载并运行示例、而不是在定制板上运行示例、对吧?
谢谢、
文森特