This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK138:音频输出噪声?

Guru**** 2608385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575456/tmdslcdk138-audio-output-noise

器件型号:TMDSLCDK138

您好!

我们获取一个输入信号并将其循环回输出。

但是、我们在输出端得到相当强的噪声。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能详细介绍一下吗?

    [引用]我们获取输入信号并将其循环回输出。[/引用]
    您是说您从 OMAP-L128 LCDK 的线路输入(或麦克风)获取音频信号、然后使用环回应用来播放(线路输出)?

    您使用的是哪种软件:
    MCSDK Linux 还是 MCSDK RTOS?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确。 我们以 McASP 音频环回示例为例。  

    它使用 EDMA、AIC31、McASP、RTOS 和高速缓存。  

    噪声相当大、您认为吗?

    在 LCDK 上、我们将输入信号连接到上部3.5mm TRS 插座、并将输出连接到下部。 上部插座(输入)可以接受的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadav、

    您是否可以尝试运行音频播放示例并查看音频输出是否有噪音?

    请参阅音频编解码器数据表以了解电压限制。

    www.ti.com/.../tlv320aic3106.pdf

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    这正是我们所做的。 我们运行了环回示例。
    请在您的一侧运行示例、并像我们一样在此处发布输出、以便我们可以比较噪声差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadav、

    LCDK 在 TLV320AIC3106IRGZ 编解码器的输出上有一个 RC 滤波器。 对于我来说、计算10K/10uF RC 对的截止频率已经太久了、但我确信它被设计成在20kHz 以下很好地截止输出。

    输出上显示的噪声是附加噪声、明显大约为20kHz、不应通过该滤波器。

    请执行以下操作:

    1.将第二个示波器探针放在滤波电容器的编解码器侧。 噪声与您显示的噪声有何不同?
    2.修改环回代码以捕获最后100个输出样本的循环缓冲器。 查看这些值、看看它们是否看起来是上升和下降、正如您在没有噪声的正弦波中所期望的那样。
    3.生成正弦波并输出该值,忽略输入信号。 该生成的输出如何出现在滤波电容器的任一侧?

    我们的许多示例使用8kHz 的采样频率。 您为编解码器配置了什么采样率?

    产生您显示的噪声所需的采样率非常高。 尽管编解码器可以在高达96KHz 的频率下工作、但我们的示例中很少有这样高的频率。

    您的观察结果和回复将会有所帮助。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我加载一个生成恒定39khz 波的程序(忽略输入)时、会发生这种情况(频谱)。 DSP 卡以96000kHz 的采样率工作:

    如您所见、我们加载代码后、背景变暗(蓝色)。 这意味着输出端有更多的噪声。 此外、在我们加载代码之前、当背景为浅蓝色时、仍然存在太多噪声。 没有背景噪声时、唯一的时间是您在中间看到的微小明亮间隙、代码加载时。 这与 DSP 卡完全未连接到采样器(Audacity)时出现的噪声水平相同、这正是我们想要的... 噪声级别对于我们的应用非常重要、我们不能忍受背景噪声太大的影响。 我们需要一个干净的信号...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadav、

    正如 Senthil 所说的、请运行我们的一个示例。 我不相信我们的示例在96ksps 下运行。

    由于您在 DSP 未运行时会产生噪声、因此我们对 DSP 的任何操作都不会消除该噪声。 您遇到的问题不是 DSP 代码。 由于轴没有标记、我不知道图片显示的内容。

    请遵循并响应我之前的调试建议。

    由于您在采样率中有一个拼写错误(不能达到96MHz 采样率)、您是否在39kHz 值中有一个拼写错误? 根据图片上40k 的实线、我假设这不是一个拼写错误。 这太高了、因此请将其降低至1kHz 以进行调试。

    此致、
    RandyP