This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320VC5502:使用 HPI 接口进行读写操作时出现问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574534/starterware-tms320vc5502-issue-in-read-and-write-operation-using-hpi-interface

器件型号:TMS320VC5502

工具/软件:Starterware

你(们)好  

我使用 HPI 接口写入 DSP TMS320VC5502。 当我先读取、然后写入时、数据将写入旧地址(读取地址)。 如果我使用 JTAG 验证 HPI5W 寄存 器、我可以看到写入了正确的地址、但 HPID 数据加载了错误的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    我要将此主题移至 C5000论坛。

    您是否处于单 HPIA 模式? 此处提到的条件是否适用于您的用例?

    改变方向时 HPIA 寄存器是否重新初始化?

    http://www.ti.com/lit/ug/spru620d/spru620d.pdf 第18页

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    -我也遇到了同样的问题。
    写入地址时间程序停止,我不理解正在发生的事情。
    您能发送一次代码吗?我会将我的代码与我错了的代码进行比较吗?

    此致、
    Vamsi。