This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:EtherCAT 主站 GMAC 端口1问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580190/rtos-am5728-ethercat-master-gmac-port-1-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我的一位客户正在使用 AM5728开发“EtherCAT 主网络控制器板”
顺便说一下、他们遇到了 GMAC 端口1操作方面的问题、他们从第三方那里听说该问题是由于 TI PROCSSOR_SDK 软件错误造成的。
这在最新版本的 PROCESSOR_SDK_RTOS_AM57xx_3.2中看起来是相同的。

那么、您能否告诉我们问题是 SDK_RTOS 软件问题、该问题将在下一个版本中修复?  
客户信息:
设备: AM5728
应用程序:EtherCAT Master
Cust 的 SDK 版本:PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 02_00_02_11
                EC-主站-V2.9.0.06-SYSBIOS_AM57x 受保护
CCS 版本:CCS v6.1.2
症状:GMAC 端口1运行故障,而 GMAC 端口2正常。
 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好、我们正在努力确定问题的根源。 我将继续在这里公布任何进展。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!您有 AM5728 IDK (EC-主器件)和 AM437x IDK 或 AM335x ICEv2板(EtherCAT 从器件)吗? 如果是、请告诉我、以便我们可以在您的身边进行快速测试。

    谢谢、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula、您好!

    错误是否已修复? 那么、您能 让我共享 一个固定的吗?  
    实际上、我没有 AM5728 IDK、 因此我需要将其交付给我的客户。

    谢谢。
    此致、Ernest。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好、我将首先尝试对 Acontis 进行一些测试、并告诉您我们何时应该让您的客户参与进来。
    感谢您的帮助、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula、
    谢谢你。 客户告知我们问题已解决。

    赵仁英
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您能问他们修复了什么吗? 有什么 Acontis 会将它们发送出去、或者它们会将它们固定在一边? 我想知道的是软件、硬件还是设置问题。 如果是软件、则是在主堆栈中修复的、或者是在我们的 SDK 框架中修复的。

    感谢您的帮助、
    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、FYI、我们  使用最新 的 TI RTOS 处理器 SDK 3.3.0.4在 AM5728 IDK 板的两个 GMAC 端口上成功测试了 EcMaster

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula、

    感谢您的信息。
    我将告诉他们 SDK 版本。

    此致、
    赵仁英