This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSSK3358:处理器 SDK 中提供日语支持

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584423/linux-tmdssk3358-japanese-language-support-in-processor-sdk

器件型号:TMDSSK3358

工具/软件:Linux

您好!

是否有任何方法可以在 TMDSSK3358的 LCD 触摸屏上显示支持日语输入的 GUI、包括 kanji 转换、并具有以下特性?
适用于 AM335x 的 Linux-RT 处理器 SDK (PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335X)
适用于 AM335x 的 RTOS 处理器 SDK (PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X)

我的客户知道,另一个分发软件包(例如 Debian)通过安装输入法软件来支持日语输入。
但是、他们希望使用实时功能;因此、他们希望知道以上两个 SDK 是否支持日语输入。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在我的主题中有任何更新?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    这将在很大程度上依赖于 GUI 的设计方式及其使用的框架。 Linux SDK 主要随 Qt 一起提供。 QT 支持语言本地化、但用户需要将其添加到 SDK 中。

    Doc.qt.io/.../internationalization.html


    抱歉、我无法评论 RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RonB-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo