This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DDR3L SI 分析

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583413/am4376-ddr3l-si-analysis

器件型号:AM4376

你(们)好

1) 1) DDR3L 和 AM4376之间的 SI 分析仿真应考虑哪些信号  

2) DDR3L -器件型号规格为 :256MB 深度、16位、512MB 大小、1.25ns、  CL-tRCD-TRP 为11-11  

3) 3) DDR3L-1600 RAM 的最大时钟速度和 I/O 总线速度是多少?

4)处理器- AM4376BZDN100

请回复

如有任何文档、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 AM437x 数据表版本 D 的第5.13.8.2.1节中找到与 DDR3设计相关的所有信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    什么是单端信号和差分信号?

    所有时钟信号都是差分信号  

    阻抗如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些信息都在我在上面的上一篇文章中提供的文档部分中提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IC15_5F00_Selector11.txtThanksBiser

    我们的板有一个 DDR3L 器件型号为- IS43TR16256AL-125KBL、 DDR3L-1600 、1.35V

    我们根据参考板设计了 PCB 布局、并在我们的板(IDK 板)上复制了相同的布局

    但我们的电路板是8层、而参考电路板是6层

    在这种情况下,我们是否需要运行仿真?

    如果是、如何从以下文件中选择模型选择器

    e2e.ti.com/.../IC15_5F00_Selector12.txte2e.ti.com/.../DDR3L-model_5F00_Selector.txt

    我们应该选择哪种 ODT 模型?  ODT 模型中

    120欧姆 ODT 模型

    60欧姆 ODT 模型

    30欧姆和20欧姆模型

    什么是 selecter_11和 selecter_12, 我们应该应用什么标准来选择模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM437x_DDR_Configuration_and_Programming_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信您也知道、上述 wiki 没有我的问题的答案
    从数据表或 TRM 中给出一些具体的提示
    我知道这个 wiki 及其非常通用-没有人会通过阅读 wiki 来选择模型

    如果我们复制了相同的 SK 板模式
    什么是 SK 板 IBIS 模型和筛选器清除输入数据
    请 回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布的 wiki 链接非常具体地介绍了 ODT 终端:

    SDRAM_CONFIG.DDR_TERM (这些值应对应于 DDR 数据表)

    设置为0可禁用终端。

    用于 DDR3

    1 = RZQ/4

    2 = RZQ/2

    3 = RZQ/6

    4 = RZQ/12

    5 = RZQ/8

    RZQ 是连接到 DDR3存储器的240欧姆 ZQ 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    AM437x IC 的 IBIS 模型

    从上面的 poet 中的选择器11和12文件

    odt -现已了解

    请 AM437X 型号选择的回复

    exmple.s-

    A、C 和 CAS、RAS 的型号
    请参阅文件选择器-11
    首页|首页|首页|首页|首页|首页| English
    | 用法 I/O#1.2/1.35/1.5###BCSHTLTSCTVPBFZ_sSDHV.pad
    | 基本模型 BCSHTLTCSCTVPBFZ_SSDHV
    首页|首页|首页|首页|首页|首页| English
    [型号选择器] Selector _12
    MODE_1091输入、1.35V、HALFTERM、12mA、10%、VREF_HALFTERM_12mA_10per_1P35
    MODE_1092输入、1.35V、PI、10%、VREF_NOTERM_PUPD_OFF_10PER_1P35
    MODE_1093输入、1.35V、PD、10%、LVCMOS_PD_ON_10PER_1P35
    MODE_1094输入、1.35V、FULLTERM、5mA、10%、VREF_FULLTERM_5mA_10per_1P35
    MODE_1095输入、1.35V、HALFTERM、5mA、10%、VREF_HALFTERM_5mA_10per_1P35
    MODE_1096输入、1.35V、PU、10%、VREF_NOTERM_PU_ON_10PER_1P35
    MODE_1097输入、1.35V、FULLTERM、9mA、10%、VREF_FULLTERM_9mA_10per_1P35
    MODE_1098输入、1.35V、FULLTERM、7MA、10%、VREF_FULLTERM_7MA_10PER_1P35





    对于 DQS-请参阅文件选择器-12


    首页|首页|首页|首页|首页|首页| English
    [型号选择器] Selector _11
    MODE_225三态、1.35V、SR11、12mA、PADP_10%、SR11_12mA_PADP_10per_1P35
    model_226三态、1.35V、SR10、5mA、PADP_10%、SR10_5mA_PADP_10per_1P35
    MODE_227三态、1.35V、SR10、9mA、PADP_10%、SR10_9mA_PADP_10per_1P35
    MODE_228三态、1.35V、SR01、5mA、PADP_10%、SR01_5mA_PADP_10per_1P35
    MODE_229三态、1.35V、SR11、5mA、PADP_10%、SR11_5mA_PADP_10per_1P35
    MODE_230三态、1.35V、SR00、7MA、PADP_10%、SR00_7MA_PADP_10PER_1P35
    MODE_231三态、1.35V、SR01、9mA、PADP_10%、SR01_9mA_PADP_10per_1P35
    MODE_232三态、1.35V、SR00、11mA、PADP_10%、SR00_11mA_PADP_10per_1P35
    model_233三态、1.35V、SR00、10mA、PADP_10%、SR00_10mA_PADP_10per_1P35
    MODE_234三态、1.35V、SR10、11mA、PADP_10%、SR10_11mA_PADP_10per_1P35
    MODE_235三态、1.35V、SR11、7MA、PADP_10%、SR11_7MA_PADP_10PER_1P35
    model_236三态、1.35V、SR10、8mA、PADP_10%、SR10_8mA_PADP_10per_1P35
    MODE_237三态、1.35V、SR01、11mA、PADP_10%、SR01_11mA_PADP_10per_1P35
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将取决于您在 ioctrl 和 ODT 寄存器中为每个信号编程的内容。  更多说明、请参阅寄存器 EMIF_SDRAM_CONFIG_EXT。  您可以配置半个或全域负载、然后在 ioctrl 寄存器中、您可以为每个 DDR 信号配置驱动强度。

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从下面的模型中、了解如何为我们的计划选择 IBIS 模型

    您能否分享  用于仿真的 IDK 电路板 IBIS 模型  

    用于 IDK 电路板仿真的文件  

     

    如何从以下选项中进行选择?

    MODE_708输入、1.35V、HALFTERM、10mA、10%、DIFF_VREF_HALFTERM_10mA_10PER_1P35

    MODE_709输入、1.35V、PD、10%、DIFF_VREF_NOTERM_PD_ON_10PER_1P35
    MODE_710输入、1.35V、HALFTERM、8mA、10%、DIFF_VREF_HALFTERM_8mA_10per_1P35
    MODE_711输入、1.35V、PU、10%、DIFF_LVCMOS_pu_ON_10per_1P35
    MODE_712输入、1.35V、FULLTERM、12mA、10%、DIFF_VREF_FULLTERM_12mA_10per_1P35
    MODE_735输入、1.35V、HALFTERM、12mA、5%、DIFF_VREF_HALFTERM_12mA_5PER_1P35
    MODE_736输入、1.35V、PI、5%、DIFF_VREF_NOTERM_PUPD_OFF_5PER_1P35
    MODE_737输入、1.35V、PD、5%、DIFF_LVCMOS_PD_ON_5PER_1P35
    MODE_738输入、1.35V、FULLTERM、5mA、5%、DIFF_VREF_FULLTERM_5mA_5PER_1P35
    MODE_739输入、1.35V、HALFTERM、5mA、5%、DIFF_VREF_HALFTERM_5mA_5PER_1P35
    MODE_740输入、1.35V、PU、5%、DIFF_VREF_NOTERM_PU_ON_5PER_1P35
    MODE_741输入、1.35V、FULLTERM、9mA、5%、DIFF_VREF_FULLTERM_9mA_5PER_1P35
    MODE_742输入、1.35V、FULLTERM、7MA、5%、DIFF_VREF_FULLTERM_7MA_5PER_1P35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pls 确认以下选择

    我的选择是对的吗?

    请查找附加文件- 另请注意-什么是 PI、10%、LVCMOS_PUPD_OFF_10PER_1P35和 PU、10%、VREF_NOTERM_PU_ON_10PER_1P35和 PI、10%、VREF_NOTERM_PUPD_OFF_10PER_1P35

    e2e.ti.com/.../Copy-of-Questions-about-simulation.xlsx