主题中讨论的其他器件:TPS65910、 TMDSSK3358
工具/软件:Starterware
您好!
我们将 PMIC TPS65910用于 我们的定制板、并使用启动器件引导加载程序代码通过 UART0引导。 在执行与 PMIC 电压配置相关的功能时、处理器被复位。
功能
1. ConfigVddOpVoltage();
2. SetVdd1OpVoltage (oppable[oppMaxIdx].pmicVolt);
在执行这些函数时、处理器会被复位。
引导流程是
1.打开设备电源。
2.“cccc……” 将出现。
3.我们将通过 x 调制解调器发送引导加载程序代码。
4.发送代码后,系统将重置并打印'CCCC..." 屏幕上。
为了确认复位仅在执行这些函数时发生、我们将在 UART0控制台实用程序初始化后执行这些函数并打印一些语句。
为什么要重置器件、我们如何调试该问题?
谢谢、此致
Raja