请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PMP大家好、我将使用 Jacinto 6、GLSDK 7.04.03。
我将更换 DDR 模块、产品号为 Micron 提供的 MT41K128M16JT-125AIT:K、总尺寸为256MB。
对于此更改、我是否必须修改 u-boot 中的任何设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我将使用 Jacinto 6、GLSDK 7.04.03。
我将更换 DDR 模块、产品号为 Micron 提供的 MT41K128M16JT-125AIT:K、总尺寸为256MB。
对于此更改、我是否必须修改 u-boot 中的任何设置?
[引用 USER="Shawn LIN"]只有一个256MB 芯片连接到 EMIF1,EMIF2上没有任何内容。
因此、我建议您首先禁用 EMIF2。 您可以看到如何针对 DRA72x EVM 完成此操作、其中仅提供 EMIF1。
然后、您应该针对 256MB 和 DDR3芯片调整 DMM_LISA_MAP 和 emif1_DDR3_532_MHz_1CS 设置、因为默认情况下、DRA75x EVM 附带4GB (早期版本为1.5GB)。
请参阅文件 u-boot/board/ti/dra7xx/evm.c 和 u-boot/arch/arm/dts/dra7-evm.dts
[引述 USER="Shawn LIN"]是的、我有一个 EVM 板、按频谱分类的器件型号为 EVM5777G。[/QUERP]
我不确定我是否理解这一点。 您在我的哪一个问题上提供了此答案?
此致、
帕维尔