主题中讨论的其他器件: DRA745、 DRA72
工具/软件:Linux
您好:
现在、我们要更改为使用 DRA722 VIN2A_XX 作为 VOUT2来连接 LCD、但实际上任何 VOUT2引脚中都没有输出。
但 我们发现 DRA745 VOUT3可以正常工作。
这个问题与 e2e.ti.com/.../577167相同
1) 1) mux_data.h
将 VIN2A_XX 配置为 VOUT2
omapconf 转储0x4a003554 0x4a0035C4
|------------------------- |
|地址(十六进制)|数据(十六进制)|
|------------------------- |
| 0x4A003554 | 0x00040104 |
| 0x4A003558 | 0x00040104 |
| 0x4A00355C | 0x00050104 |
| 0x4A003560 | 0x00040104 |
| 0x4A003564 | 0x00040104 |
| 0x4A003568 | 0x00050104 |
| 0x4A00356C | 0x00050104 |
| 0x4A003570 | 0x00050104 |
| 0x4A00357| 0x00050104 |
2) dra7.dts
DSS{
端口{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
port@lcd2{
reg =<1>;
LVDS_OUT:端点{
远程端点=<&LVDS_IN>;
数据线=<24>;
};
};
};
};
谢谢。