你好!
我 正在尝试使用 RidgeRun SDK 对 Leopard 板 dm368上复合源的 PAL 视频(576x720)进行编码。 我使用的是 DVSDK 04_02_00_06。 我正在运行以下流水线
gst-launch -e v4l2src input-src=复合 always-copy=false queue-size=6! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、身高=576、宽=720、格式=(fourcc) NV12'! 太棒了! 排队! dmaienc_h264 ratecontrol = 2编码 preset = 2 targetbitrate=6000000 maxbitrate=1250000 level=30! 排队! 太棒了! udpsink 主机=192.168.8.12端口=6666 SYNC=false 最后一个字节-enable=false
我将从该流水线获取25帧的输出。
gst-launch -e v4l2src input-src=复合 always-copy=false queue-size=6! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、身高=576、宽=720、format=(fourcc) NV12'、dmaiaccel! 排队! dmaienc_h264 ratecontrol = 2编码 preset = 2 targetbitrate=6000000 maxbitrate=1250000 level=30! 排队! 太棒了 ! 太棒了! udpsink 主机=192.168.8.12端口=6666 SYNC=false 最后一个字节-enable=false
但是、一旦我将 mpegtsmux 引入流水线、帧就会减少到每秒13~14帧。
请介绍由于 mpegtsmux 而导致流水线比特率阻塞的原因以及如何将其删除。
阿萨德