This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM437x:隔离式电流分流和电压测量

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, TIDA-00601, TIDA-00080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585045/am437x-isolated-current-shunt-and-voltage-measurement

主题中讨论的其他器件:TIDA-00555TIDA-00601TIDA-00080

您好!  

我在您的网站上找到了该器件、并被告知该器件不可购买。  www.ti.com/.../tidu755.pdf

它们的任何测量设备是否与上面列出的 tidu755设备类似? 我正在开发光伏逆变器原型、并寻找一个测量器件来连接 DSP 板、并监控交流电压和电流以及高达1000Vdc 的直流电压。  

请帮助

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    您的帖子将移至 Sitara 论坛以获得更好的支持。

    顺便说一下、参考设计中是否有您参考的特定器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解这个问题。 您在寻找什么-要购买的电路板或参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    感谢您的快速响应。 不是、不是特定的器件。 我正在寻找一个类似的测量板、它可以测量三相电压和电流以及直流电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在寻找要购买的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没有任何 Sitara 板可满足您的要求。 TI 仅提供适用于 Sitara 处理器系列的评估板(EVM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    与 TID-00290 (TIDU755)类似、我们有多种 TI 参考设计、展示了如何设计隔离式电流和电压测量子系统。 您还可以查看 TIDA-00555、TIDA-00080和 TIDA-00601。 但是 TI 设计不可购买-它们旨在向客户展示如何使用 TI 器件设计其系统。 如果您对设计隔离式 V & I 测量子系统有任何其他疑问、敬请告知我们。