This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:在哪里可以找到 bbb_prebuild.tar.gz?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582968/linux-beaglebk-where-to-find-bbb_prebuilt-tar-gz

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

你好

我正在尝试使用连接的 CC1310板在 BeagleBone Black 上运行 TI 15.4-Stack LinuxRegistered网关示例应用程序。 教程中的要点之一是  

使用安全复制(SCP)将 bbb_prebuilt.tar.gz 文件复制到 BBB、SDK 名称中的注释"xx"是最终版本安装程序编号。

Linux 预编译文件位于${home}/ti/simplelink/ti15.4stack_linux_64_02_00_01_xx/prebuilt "

我 无法在任何地方找到此 bbb_prebuilt.tar.gz。 我安装了"SimpleLinkTmCC13x0软件开发套件"和"预构建 TI 处理器 SDK SD 卡映像 AM335x-EVM-Linux-03.01.00.06.img.zip"、并且能够通过 SSH 连接到 BeagleBone。

您能不能指出它在哪里?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是 Linux SDK 的一部分。

    我建议您下载并安装:
    Simplelink CC13X0-SDK:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13X0-SDK

    TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK:
    www.ti.com/.../TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK
    并在源代码中搜索~/ti/simplelink/ti15.4stack_linux_64_02_00_01_xx/prebuilt/bbb_preguilt.tar.gz。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它是 TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK 的一部分。 最有趣的是、您需要 Linux 计算机解压缩它、但如果没有 Linux 计算机、则可以在 BBB 上重新编程和构建整个系统。 很奇怪,不方便