This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:甚至无法构建示例代码

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579834/rtos-cc1310-can-not-even-build-a-example-code

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

我已经安装了两个版本的 CCS 7.0和6.2、我都遇到了这个问题。

我的操作系统是 window10。  

 

 我甚至无法成功构建最简单的程序示例。

这是完整消息。

****为项目测试构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:./adcBufContinuousSampling.cfg '
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/uia_2_01_00_01/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base /Users/OMA-Lighting;" xdc.tools.configuro -o config Pkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 /ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/cc13xxware_2_04_03_17272 -r release -c "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include -compileOptions "-mv7ib----code.texample_cn=cn=cn/secnature=-cn-from-cn=cn_example_display-from-cn=-cn_subsection-from-cn=-cn=cn_bide-from-cn=-cn_bidecon_display-from-from-cn=-cn_buld_subsection-from-cn=buld_subsection-f_buld_buld_bi-display_buld_buld_bi-from-cn=-region-cn=-cn=d_buld_buld_b.inc=b.inc=b.inc=b.inc=
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为"C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages;C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/uia_2_01_00_01/packages;C:/ti/ccsv6/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core/packages。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。
gmake:***没有使目标'build-5498263'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-5498263'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-5498263'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

请告诉我如何解决此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查目录 C:/ti/tirex-content/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages/ti/platforms? 应该有一个目录 simplelink。 应该有多个具有不同扩展名的软件包。*和 Platform.*文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那里似乎什么都没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的安装似乎不完整。 您可以尝试重新安装吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已重试三次或四次、但发生了相同的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的另一台计算机是 Win7,它可以成功工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何安装 TI-RTOS? 您正在使用哪个链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linder、

    这是否得到了解决?


    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在下载 Web 1的 CCS 脱机版本后正常工作。

    谢谢。