请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
在 Windows 7下将 IAR ARM 7.60与 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06配合使用时、客户收到 Win32错误。
13 [Main]? (14508) c:\ti\xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误-无法分配堆、Win32错误487、基址0x1190000、顶部0x11A0000、RESET_SIZE 61440、 分配大小65536、PAGE_CONST 4096
有几个 E2E 帖子以及其他论坛帖子涉及类似错误。 Symantec 博文很有趣:
此致、
标记