This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:cc3200

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581492/rtos-cc3200-launchxl-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:TI-RTOS

我在将非 OS 工程移植到 TI RTOS 工程时遇到问题。 帮助有人清楚地指导我进行调查

我使用 SDK 1.2.0版本中的 WLAN 站示例代码开发了 TIRTOS 项目

我已将 NTPTime、配置 AP、RTC 模块、HTTP 演示客户端示例合并到 WLAN 站示例并创建了任务。

我在 WLAN 站工作空间中合并的 SDK 示例代码中的 UART 驱动程序中遇到问题。

现在、我打算将整个代码移植到 TI RTOS、是否有可能、请指导我如何操作。

谢谢

哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、
    您所面临的具体问题是什么?
    谢谢、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原始海报中没有活动、我将关闭此主题。

    Todd