This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:在 DM368上进行 AAC 音频解码

Guru**** 2610985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577313/tms320dm368-aac-audio-decoding-on-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们使用的是 IPNC RDK 版本5.1.0。 AV 服务器应用只执行视频和音频编码。 我想开发 AAC 音频解码应用。 是否有任何测试应用有助于开发此类应用。 您可以指导我还是给出启动的指导??

此致、

Pranay K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranay、

    您可以查看./install_dir/Source/DVSDK_ipnctools/codec-DM365/packages/Ittiam/app

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    感谢您的快速响应。 我将介绍您提到的应用。

    此致、
    Pranay Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd