This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM355:达芬奇 DM355 - OTG -大容量存储器件仿真

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576157/linux-tms320dm355-davinci-dm355---otg---mass-storage-device-simulation

器件型号:TMS320DM355

工具/软件:Linux

是否有一种巧妙的方法来使用 PSP 3.10内核配置达芬奇 DM355、以使 NAND MTD 文件系统显示为大容量存储器件?

当然、有人已经解决了这一问题、因此视频文件可以轻松解压到通过 USB 连接到器件的 PC 上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 DM3x 论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知我的团队研究此问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     您可以尝试插入具有 NAND mtdblock 节点的 g_file_storage 模块。(insmod g_file_staorage.ko file=/dev/mtdblock3 stal=0 removable=1)。

    在主机 PC 上检查是否正确检测到器件、然后安装 DM355器件。 我没有测试过这一点、但我认为它应该起作用。

    此外、您还可以尝试使用 tftp 将文件从 DM355器件复制到 PC (但 tftp 不支持巨大的文件传输)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd