Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
您好!
我的客户希望使用 Micron 的 MT29F4G08ABAEAWP、但无法从该器件启动。 此 Nand 符合 ONFI 标准。 从 DM814x TRM 中可以看到、对于 NAND 启动、ROM 代码将首先发送 ONFI 读取 ID 以检查它是否为 ONFI、如果 是、它将使用 ONFI 信息。 如果 ONFI 读取 ID 命令失败、它将检查 nand 是否在支持 nand 列表中。
您是否会帮助再次确认流程、即 ROM 将首先检查 ONFI 信息? MT29F4G08ABAEAWP 的 ID 位于支持与列表中、但页面大小不匹配。 我怀疑这是导致问题的原因。 但是、由于我们的 ROM 会像 TRM 提到的那样首先检查 ONFI 信息、因此我无法找到启动失败的原因。
您对此启动失败问题还有其他建议吗? 欢迎您提出任何意见!