This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368中的 BLC

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575700/tms320dm368-blc-in-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们正在使用 DM3x DaVinci 视频处理器和 AR0330传感器开发摄像机。 使用的软件平台是 IPNC RDK 5.1。 我们需要添加不同的背光补偿(BLC)模式(如向上、向下、向左、居中、顶部和底部)。  是否支持相同的功能? 如何添加不同的 BLC 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知我的 IPNC 团队研究此问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过更改 AE 权重表来实现 BLC。 根据您的要求、您必须创建自定义 AE 权重表、使其对明亮区域的权重更小。

    此致

    尼姆瓦尔盖塞

    Pathpartner 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我们将尝试更新 AE 权重表并告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够通过更新 AE 加权表来解决您的问题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd