This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:用于提高图像1080p30质量的 AR0330 DCC 调谐

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/574212/dm385-ar0330-dcc-tunning-for-improve-image-1080p30-quality

器件型号:DM385

您好!

我们将基于 DM385的定制板与 IPNC RDK 3.5配合使用。

我们从 ITT 服务器应用 dcc_default_ar0331.bin 它是 TI 预定义的可调值(DCC/DCC_dDEFAULT.bin)

我们使用的是 ImageTuningTool_Version1.0.0

我们想要改进边缘共享器。 下面我附上了一些示例快照

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    ISP 中有一个边缘增强器模块、您可以获得更好的边缘。

    但该模块需要一个表、需要进行调整。 是否可以尝试使用默认表并检查输出?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的回复。

    我们正在使用 ImageTuningTool_Version1.0.0 DCC 中没有边缘增强器模块。

    我不知道如何在 ISP 中启用边缘增强器模块? 是否有任何与边缘增强器模块相关的文档?

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    ISP 中有一个边缘增强器模块、您可以获得更好的边缘。

    如何在 ISP 中启用?

     

    我们得到了 DCC_ITK_v3.00.01.00。 其中有 EE 模块。

     您是否具有已调准 DCC_DEFAULT_ar0331.bin 的默认表(EE)?

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我不确定 AR0331传感器是否支持该功能、或者它是否存在于您正在使用的 DCC 文件中。  

    但 ISP 中有一个边缘增强器模块、主要用于增强边缘并使画面更加清晰。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望上述意见有助于解决您的问题。
    如果问题得到解决、请通过验证答案来关闭主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd