This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:在 DVO2上显示、导致捕获 fps 增加和帧频增加

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572388/tms320dm8168-display-on-dvo2-results-in-capture-fps-increase-and-framedrop

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:TVP7002

您好!

我将在 TI8168 EVM 上捕获 HDMI 输入(sii1161A)和 VGA 输入(TVP7002)上的视频。 我一次选择单个输入。

我的用例是 Capture->DUP -> Display (HDMI/DVO2)
                          |
                          ->DEI (VIP_SC)->ENC -> A8


在选择显示到 DVO2和从 VGA 捕获时、捕获 FPS 会增加(几乎是两倍)、捕获帧也会下降。

我在4个案例中进行了测试。


案例1:HDMI 输入到片上 HDMI 显示屏
================================================================================================

捕获统计数据:
--------
[m3vpss ]|       奇       数总计  偶数   最小值/ 最大 值 /最大下降 FID 重复帧错误 Y/C
 [m3vpss ] CH | Fields Fields (字段) FFPS       FPS      FPS 宽度     高度 字段     计数(描述错误 Y/C)
 [m3vpss ]----- --------------------------------------------------
 [m3vpss ]  000 |   4324   4324      0    60       0 1920 / 1920 1080      / 1080 1      4323 0/0 (0/0)
 [m3vpss ]  



情况2:DVO2显示屏的 HDMI 输入
================================================================================================

捕获统计数据:
--------
[m3vpss ]  
[m3vpss ]|       奇       数总计  偶数   最小值/ 最大 值 /最大下降 FID 重复帧错误 Y/C
[m3vpss ] CH | Fields Fields (字段) FFPS       FPS      FPS 宽度     高度 字段     计数(描述错误 Y/C)
[m3vpss ]----- --------------------------------------------------
[m3vpss ]  000 |   3887         0    60       0 1920 / 1920 1080      / 1080 1      3886 0/0 (0/0)
[m3vpss ]  


案例3:VGA 输入至片上 HDMI 显示屏
================================================================================================

捕获统计数据:
--------
[m3vpss ]  
[m3vpss ]|       奇       数总计  偶数   最小值/ 最大 值 /最大下降 FID 重复帧错误 Y/C
[m3vpss ] CH | Fields Fields (字段) FFPS       FPS      FPS 宽度     高度 字段     计数(描述错误 Y/C)
[m3vpss ]----- --------------------------------------------------
[m3vpss ]  200|75975970                60       0 1920 / 1920  32 / 1080      4         0 0/0 (0/0)
[m3vpss ]  


案例4:DVO2显示屏的 VGA 输入
================================================================================================

捕获统计数据:
--------
[m3vpss ]  
[m3vpss ]|       奇       数总计  偶数   最小值/ 最大 值 /最大下降 FID 重复帧错误 Y/C
[m3vpss ] CH | Fields Fields (字段) FFPS       FPS      FPS 宽度     高度 字段     计数(描述错误 Y/C)
[m3vpss ]----- --------------------------------------------------
[m3vpss ]  200 |  53768  53768      0   125      0 1920 / 1920   2 / 1080  27925         0 0/0 (0/0)
[m3vpss ]


案例4显示视频闪烁和帧冻结。 FPS = 125、丢弃的帧= 27925。

我想捕获到 DVO2输出的 VGA 输入。


此致、
Pinkesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回复。

    我正在使用 DVR RDK 版本-04.01.00.02。

    此致、
    Pinkesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此链接:
    e2e.ti.com/.../426680
    我建议您在 e2e 中搜索类似问题。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题?
    如果是、请通过验证答案来关闭该主题。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd.