请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA752 主题中讨论的其他器件:DRA756
工具/软件:Linux
您好,专家:
客户使用 DRA756 + 6AL.1.2 Android 版本。 在工厂、他们可以将 SD 卡+ USB 快速引导模式闪存映像用于 eMMC。
现在他们想要在线升级 Android 文件系统。 这样我们就通过以太网更新 system.img。
我们尝试在 uboot 模式下读取 eMMC 块说明表。 当内核启动时、我们将 system.img 下载到 eMMC 特殊分区。
然后、我们使用 DD 命令读取 system.img 写入 uboot list system.img 块。
当我们执行芬兰语 DD 命令并重新启动板时、 Andorid 无法成功启动。
对于这种在线升级文件系统映像方法、我们有什么建议吗?
此致!
韩涛