This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:能否使用 CI2EVMBOC 检查 C6678EVM TSIP I/F?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577146/tms320c6678-can-i-use-ci2evmboc-for-checking-c6678evm-tsip-i-f

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

我想查看 C6678EVM TSIP I/F
那么、我可以使用 CI2EVMBOC 检查 TSIP 吗?

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TSIP 专家。 他们的反馈将在此处发布。

    在平均时间内、您可以查看 RTOS TSIP wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_TSIP

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在此处找到了 CI2EVMBOC 的数据表:
    www.mouser.com/.../texas instruments_lc_dual_evm_boC_r0p4.pdf、它没有任何 TSIP 接口。 因此、我认为您无法使用它。

    过去、我们使用 MicroTCA AMC 机箱 Blu-ray Eco-elma 进行 TSIP 测试、它为 TI 6678 EVM 提供了外部 TSIP 时钟。 您可以与他们一起检查哪个机箱与 TI 6678 EVM 配合使用:
    www.elma.com/.../

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的信息。

    但是、我是否可以要求您检查 C6678EVM 和 CI2EVMBOC 的 AMC 连接器引脚分配?  
    我认为 TSIP 时钟是在连接器上分配的。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我向我们的硬件工程师核实了这一点:查看 CI2EVMBOC 第6页的方框图、您会发现没有 TSIP。 带有自定义背板的 BluEco Box 和可用的 TDM 卡可用于断开 TDM 数据的传输。 唯一的集成解决方案是定制的 BluEco。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的信息。  我了解到、如果不购买 BlueEco 等昂贵的设备、就无法评估 C6678EVM 上的 TSIP。
    但是、如果在内部为 TSIP 建立 CLK 和 FSS 的任何测试模式、请告诉我。

    此致、
    J-Breeze