This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:禁用 VSYNC

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576737/linux-am5728-disabling-vsync

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我尝试了各种方法、要么直接使用 Qt (eglfs 和 wayland)、要么直接使用 EGL、但我无法禁用 vsync/swapinterval 0/单个缓冲器。 此电路板是否支持禁用 vsync? 如前所述、我尝试了多种方法、但下面是一个具体示例。 我下载了 PowerVR SDK 并交叉编译了初学者示例02_IntroductingPowerVRShell。 然后、我将程序复制到板并运行它、但无法禁用 vsync。

OGLESIntroductionPVRShell -vSYNC=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是"此板"? 您使用的是哪种 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 AM572x 评估模块。 Linux 版本为 Arago 2016.08。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用 VSYNC 仅适用于全屏(无窗口系统)。 QT QPA eglfs 不支持它、基于 DRM 的显示驱动程序也不支持 DRM_MODE_PAGE_FLIP_ASYNC. 总之、不支持 vsync 禁用功能。