器件型号:EVMK2H
您好!
我们最近购买了许多新的 EVMK2H REV40板、并通过运行适用于 K2H/K2K v03.01.00.06安装脚本的 Processor SDK Linux 进行设置。
我们将 使用 tftpserver/NFS 服务器方法来启动电路板、主机是 Ubuntu 16.04 PC。
电路板看起来引导正常。 尽管它始终在结尾显示"keystone-RapidIO 2900000。RapidIO:Rio 端口寄存器超时、端口掩码0x1未就绪"消息、但我们仍然可以成功登录(请参阅附加的引导输出 e2e.ti.com/.../boot_2D00_output.txt)。 我们的问题是以太网连接(eth0)间歇性下降。 最初几次它会自行恢复、但一段时间后它就不会恢复。 如所附的 dmesg 文件(e2e.ti.com/.../dmesg_2D00_tail.txt)中所示、 我们经常会收到多次"Link is down"和"Link is up"消息、最后它将保持在"Link is down"状态、永远不会恢复。
我们从未遇到过 MCSDK-HPC 的这个问题。 我们想知道处理器 SDK 在该领域中是否存在任何已知问题。 我们非常感谢您的任何建议。
此致、
Kathy