This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:在同一 LaunchPad 上启用 EMAC 和 Wifi

Guru**** 2600095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579387/rtos-tm4c1294ncpdt-enable-emac-and-wifi-on-same-launchpad

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我 正在尝试使用网关主应用程序中的 wifi 接口项目在同一 Launchpad 上实施 Wifi 和 EMAC。 但有些功能重新定义了。

请帮帮我们。 为供您参考、我添加了以下行。

说明资源路径位置类型


 重新定义了符号"SPI_Open":首先在"./WifiTask/CC3100_spi.obj 中定义;在"C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages/ti/drivers/lib/drivers_wifi_tivaware.aem4f 中重新定义 "  

SPI_CLOSE、  SPI_READ 和  SPI_Write 函数也是如此。

如果我在 CC3100_SPI.c 和 CC3100_spi.h 中更改函数名称、则程序在此处停止

SSIConfigSetExpClk (SSI3_base、g_ui32SysClock、SSI_FRF_MOTO_MOTO_0、SSI_MODE_MASTER、12000000、8);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在合并这两个功能之前、您是否验证了 EMAC 本身和 WiFi 本身是否按预期工作?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原始海报中没有活动、此主题已关闭。