主题中讨论的其他器件:CC1310
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在尝试开发一个应用、该应用将直接通过电池(标称值为3V)为 CC1310供电。 我非常希望使用 ADC 来测量其中一个板载传感器产生的模拟电压、但我不确定如何指示器件使用内部基准、因此尽管电池供电、ADC 读数还是一致的。
我还想监控电池电压、芯片可以做这件事、还是必须将电池电压馈入 ADC 引脚?
在我基于此参考设计定制 PCB 时、有人可以告诉我如何使用 LaunchPad 开发套件实现此目的。
此致、
Steve